This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1 是否在一个封装中包含两个相同的 TXS0104E-Q1 芯片?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0104E-Q1, TXS0108E-Q1, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1641702/txs0108e-q1-is-txs0108e-q1-two-identical-txs0104e-q1-chip-dies-in-one-package

器件型号: TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0104E-Q1、、 TXS0104E、TXS0108E

TXS0108E-Q1 有辐射请参阅和 TID 数据。 如果 TXS0108E-Q1 是两个完全相同的 TXS0104E-Q1 芯片、那么 TXS0104E-Q1 也具有相似的耐辐射性。 请确认是否为这种情况、如果不是、器件中存在哪些差异。

谢谢您、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    TXS0104E 和 TXS0108E 并非针对同一芯片进行设计、因为在不同的工作电压和架构下可以看到。 本应用手册的第 2.1 和 2.2 节 进一步强调了差异。  

    此致、

    插孔