This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:数字高电平和低电平

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1643830/lsf0204-digital-high-and-low

部件号: LSF0204

请帮助您分享以下值:

  • LSF0204RUT 的 VOH、VOL、VIH 和 VIL 值
  • TCAL9539RTW 的 VIH 和 VIL 值
  • TPS2492PW EN 引脚的 VIH 和 VIL 值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 没有数字缓冲器。 当输入电压低于 Vref_A 时、它用作模拟开关。  当输入电压高于 Vref_A 时、开关关闭、输出电压由上拉电阻器决定。

    2.这些值是在建议运行条件中指定的。

    请参阅 VUVEN_H 规格; VIL = 1.31V−120mV = 1.19V; VIH = 1.39V