This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:请求 VOH VOL 规格和设计注意事项

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1643768/sn74lvc1g14-request-for-voh-vol-specifications-and-design-consideration

器件型号: SN74LVC1G14

您好、专家、

我有一些关于输出电压规格的问题:

  1. 您能否提供以下电气特性数据?

    • VOH (min) 为 VCC = 5.0V、IOH =–10mA
    • VOL (max) 为 VCC = 5.0V、IOL = 10mA

    如果没有这些特定值、我希望提供任何指导、如典型值 或估算这些参数的一般方法。

  2. 我注意到、VOH 的数据表中未指定 (max) 和 VOL 的 (min)。 就稳态条件下的设计注意事项而言、假设 VOH GND=GND VCC 和 (max)(min) VOL GND=GND 是可以接受的吗? 我知道这些值不能保证达到规格要求、但我想确认这是否为设计目的的合理假设。

感谢您的帮助。

此致、
Hiromu