This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电平转换器不工作

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642309/txb0108-level-shifter-not-functioning

部件号: TXB0108

您好团队:

我们在 CPLD 和 D 型触发器之间的应用中使用 TXB0108 电平转换器。CLD 以 3.3V 逻辑运行、D 型电平转换器以 5V 逻辑运行。我们期望的信号是双向的。此处连接了电平转换器原理图。 电平转换器按以下方式连接。

Vcca=3.3、OE=3.3、Vccb =5V

image.png

在测试过程中、我们发现电平转换器持续提供零输出、即使我们改变了输入信号。我们想从您那里了解导致此问题的潜在原因是什么?此电平转换器是否需要 OE 引脚的任何上电延迟?

此致、

Letheesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触发器控制信号不是双向的。 原理图未展示触发器。

    所示为 TXB 两侧相关信号的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ladisch,

    以下面的方式提到的数据表。

    ...

    我想澄清一下 上电‑期间 TXB0108 电平转换器的 OE(输出使能)引脚建议连接。

    在我们的设计中、TXB0108 采用以下配置:

    1. CPLD (3.3V )→触发‑器触发器 (5V) :
      在这种情况下、电平转换器充当 A‑侧的输入、接受 来自 CPLD 的 3.3V 信号并将其转换为 5V 域。

    2. 双向信号转换:
      电平转换器还与其他外设连接、其中它接受来自 5V 侧的输入信号并将其转换为 3.3V 。因此、该器件可根据信号方向以双向方式使用。

    电平转换器的 3.3V (VCCA) 和 5V (VCCB) 电源都在 同一 PCBA 上生成 、并一起上电。

    鉴于上述使用场景、请确认:

    • 是否有必要 通过‑Ω 下拉电阻器将 OE 引脚连接至 GND 、以确保器件在上电‑Ω 期间保持高‑Ω 阻抗状态?
    • 或者、考虑到在同一电路板上生成两个电源轨、是否可以直接将 OE 连接至 VCCA?

    此致、

    Letheesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Letheesh:

    是否有必要 通过‑Ω 下拉电阻器将 OE 引脚连接至 GND 、以确保器件在上电‑Ω 期间保持高‑Ω 阻抗状态?

    仅当客户希望在上电期间将 I/O 置于高阻态时、才需要这样做。 如果客户在此期间不关心 I/O 的状态、则可以直接将其连接到 VCCA 而无需担心。 您对 Clemens 提供的建议是否有任何更新?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你杰克澄清相同  .

    您能给我提供 数据表的修订版 J (TXB0108) 吗?

    此致、

    Letheesh