This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:有关扇出功能的问题。

Guru**** 2901700 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUP1G17, SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1643119/sn74lvc1g17-question-about-fan-out-capability

器件型号: SN74LVC1G17
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUP1G17、SN74AUUC1G17

SN74LVC1G17 数据表中并不直接确认扇出功能。

我正在处理一个工程、希望在 25°C 环境中使用 VCC 为 1.8V 的 SN74LVC1G17 缓冲器。 目标是仅使用一个 SN74LVC1G17 缓冲器来驱动 25 个 SN74LVC1G17 缓冲器的输入。 全部 25 个缓冲器的输入引脚连接在一起。 可以在驱动缓冲器的输出端放置一个几百欧姆的‑Ω 限流电阻器以减少振铃。 所需的最高数据速率仅为 8kbps。

此配置是否可能出现任何问题? 一个 SN74LVC1G17 是否适用于驱动所有 25 器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 1.8V 时、LVC 输出的驱动强度为 4mA。 LVC 输入的漏电流小于 5µA。

    25 个输入的电容约为 112 pF;再加上布线电容。 您需要一个电阻器将输出电流限制在安全值。 对于施密特触发输入、慢速信号边沿不会是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑你们会看到 LVC 器件在 1.8V 下的振铃--它们的驱动强度相当弱、因为这是工作电压范围的底部。

    您是否考虑过使用 SN74AUP1G17 或 SN74AUC1G17 ?  两者都针对 1.8V 运行进行了更优化。