This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ALS564B:SN54ALS564B 与 SN54ALS576B 之间的差异

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ALS564B, SN54ALS576B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642630/sn54als564b-difference-between-sn54als564b-and-sn54als576b

器件型号: SN54ALS564B
主题: SN54ALS576B 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我查看了 SN54ALS564B 和 SN54ALS576B 的数据表、它们看起来相同、找不到任何差异。

您能否确认? “64B“和“76B“代表什么?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们确实具有相同的行为。

    我怀疑 564 是一种没有/CLR 输入的较旧设计、而 576 和 577 使用同一芯片、其中/CLR 输入在 576 中被内部拉高。