This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:晶体管外形封装器件(忽略此表单中输入的器件型号)

Guru**** 2896560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642222/sn7400-transistor-outline-package-part-ignore-part-number-entered-in-this-form

器件型号: SN7400

您好:

我正在寻找“Transistor Outline“(TO) 封装。 下面是一些具体详细信息:

  • TO-5 样式
  • 6 引脚、直径~ 0.45mm
  • 玻璃密封
  • Kovar 收割台材料
  • 针脚镀金

我已经看到了 Texas Instruments(附件)的产品目录、其中包含可能适合的器件...但当我在您的网站上搜索这些器件时、没有出现任何问题。 这只是一个旧文档吗? TI 是否仍在文档中提供器件库存?

文档: Texas Instruments -至 — snoa033.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    National Semiconductor 封装名称与 Texas Instruments 封装名称不同。 收购后、TI 刚刚在本文档中添加了一个封面。

    我不知道您的零件有什么尺寸或上面写了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看一下 第 7 页(pdf 第 8 页)上的“6 引线 (0.200“直径 P.C.) TO-5 金属罐封装、NS 封装编号 H06C“。 您是否知道相应的 TI 器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    显然、这与逻辑完全无关、但我可以尽力提供帮助。

    您是否有一些背景说明为什么需要这样做? 您是否需要特定器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    你能看到这条小径的其余部分吗? 其中详细介绍了我们要寻找的特定器件。 我将再次包括以下内容:

    我们看一下 第 7 页(pdf 第 8 页)上的“6 引线 (0.200“直径 P.C.) TO-5 金属罐封装、NS 封装编号 H06C“。 随附 pdf.e2e.ti.com/.../0042.Texas-Instruments-_2D00_-TO-_2D00_-snoa033.pdf

    我们希望使用 TO-5 封装 作为 要制造的组件的结构。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=TO

    TO-CAN、LMC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我在初始搜索过程中看到了该页面。 遗憾的是、我找不到任何具有 6 个引脚的器件、因此我不得不假设 TI 不再生产或库存它们、并且我共享的 PDF 只是旧的(它上写了 1999 年和 2000 年,因此它很旧)。 非常感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMC 封装具有八个引脚。 您要搜索的是移除了两个引脚的同一封装;据我所知、任何此类器件在 TI 收购 NS 之前已停产。