This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:需要有关元件的更多数据

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642372/sn74lvc2g17-need-more-data-about-the-component

器件型号: SN74LVC2G17

您好:
 
我们购买了 以下元件:SN74LVC2G17MDCKREP。 我正在查找包含一些可追溯性信息的鉴定报告。 我们购买的批次 是 DC 2345 和批号 3923973 海航。
 
在下面,你会找到我要问的数据:
 
屏蔽设置
 
芯片版本
 
晶圆扩散批次
 
晶圆制造工艺
 
模塑化合物
 
玻璃过渡温度 (Tg)
 
芯片尺寸
 
芯片厚度
 
裸片金属化材料
 
芯片层数
 
裸片钝化材料
 
引线键合材料
 
键合线直径
 
 
提前感谢您的大力支持。
 
此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    让我们首先将这些线程全部合并到一个线程中、使其更易于使用。

    器件:  

    SN74LVC2G17MDCKREP
    CD4081BPWR
    CD4030BM96
    CD4011UBPWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    至于拥有这些信息,这通常是根据一个 NDA ,我们不能在我们的公共论坛分享它。 但是、由于您不是 TI 员工、因此如果我移动该主题、您将无法再访问该主题。  

    您是否为自己分配了 FAE、是否与 TI 签订了 NDA、以便我们共享这些信息?