This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SN74HC595 非正常通信级别

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1643840/sn74hc595-sn74hc595-abnormal-communication-level

器件型号: SN74HC595

 当 SN74HC595 处于正常通信模式时、MCU 发出 5V 电压并进入 SN74HC595 的 SRCLK 模式、该模式下只具有 4.8V 电压;当我下拉 MCU 时、RCLK 上仍然会有 1V 电压;SPI 串行路径是否有任何建议的电阻值? 当前 10K 设置已更改为 330R、电压已恢复正常。 您想问为什么会出现这种情况? 这是什么原因造成的?image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen Wang:

    这听起来您的输入有问题、对吗?

    在该原理图中、我 Δt 到的一个问题是您可能违反输入转换上升时间或下降时间 Δ V/Δv Δ t。 数据表将最大输入转换上升时间指定为 200ns。 看起来该设计有一个 RC 电路来延迟输入。 减小电阻器和电容器的大小可以解决输入转换率的问题。

    还请考虑更改 OE 输入端的电阻器和电容器的值。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen Wang:

    顺便说一下、您使用的是 HCS595 还是 HC595? 您的文章显示 HC、但原理图显示 HCS。 HCS 具有施密特触发输入(对输入转换速率没有限制)。

    此致、

    Nikki