This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC14:标有 TI 符号或 TI 文本的器件之间的差异

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642806/cd74hc14-differences-between-parts-marked-with-ti-symbol-or-ti-text

器件型号: CD74HC14

遇到用 TI 符号标记的器件与 TI 文本之间的性能差异。 零件之间有何差异、例如、制造地点、版本等?

TI 符号器件、没有问题:

器件型号    标识

CD74HC14M96  23CH5FK-G4-HC14M

CD74HC14MT   01C1P4K -G4-HC14M

CD74HC14MTG4 26AZN2K-G4-HC14M

CD74HC14MG4  28C3YTK-64-HC14M

 

有问题的 TI 文本(无符号)器件:

CD74HC14M96  TI-58ADHFM-HC14M

SN74HC14DR    TI-54CEDERK-HC14

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在向 300mm 晶圆转换过程中、裸片完全改变。

    保证的数据表参数没有改变。 您的电路可能尝试超过这些参数。 请显示输入信号和错误输出信号的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速和有用的答复。 导通时、电压尖峰可能超过最大 V SPEC、这对于 TI 符号器件来说不是问题。  

    带有 TI 符号的器件的晶圆尺寸是多少、它们是否会继续供货? 我看到许多在分销。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那是输入还是输出端的尖峰? 请显示示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中有尖峰、但目前需要的信息是了解 TI 符号和 TI 文本标记器件之间的差异、这是调查 TI 器件何时表现不同的根本原因的一部分。 根据您之前的回复、TI 标记的器件在 12 英寸晶圆上有不同的芯片、对吗? 您是否知道 TI 符号器件的晶圆尺寸、这些器件是否会继续供货? 是否还有其他器件差异、例如制造基地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    克莱门斯是对的。 新器件具有更小的裸片。 这些器件仍然遵循数据表中的所有规格。 如果您提供和示波器跟踪、我们可以帮助进行调试、但如果您发现问题、可能是因为您在超出数据表规格的情况下运行。 TI 不会在对客户没有合同义务的情况下通过制造工厂分离我们的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认我在原帖子中提供的批次与 旧诗句新裸片一致? 或者旧芯片有 TI 符号、新芯片的器件上有 TI 文本标记? 如果您不能提供这些信息、您能告诉我我可以提供吗?

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、与我们在 E2E 上的产品相比、客户支持中心更适合跟踪这些产品。 话虽如此、除了您提供的批次代码外、这些装运箱中还应包含“原产地“部分。 新零件都应以“RFAB“作为原始代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ian 和 Clemens、感谢您的帮助!