This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001:关于 VCC 下降期间的 POR 序列行为

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642090/tpld2001-regarding-the-por-sequence-behavior-during-vcc-falling

器件型号: TPLD2001

您好的团队、

数据表的第 8.4.1 节中、介绍了 VPORR 阈值和启动行为。 但是、我们想澄清 VCC 降低时的 POR 序列行为。

在第 5.5 节 “电气特性“中、指定了 VPORF 电压。 当 VCC 降至 VPORF 时、器件的内部行为是否遵循图 8-65 中所示的相同信号置为无效序列、或者信号是否按相反顺序置为无效?

您能否澄清一下这种行为?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    VPORF 是 TPLD 关断时的电压。 它不遵循顺序。 这一切都会关闭。 因此、它保证在最大 VPORF 之上“开启“、并保证在低于最小 VPORF 时“关闭“。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki-san、

    感谢您的支持。

    VCC 为 1.71V、我的理解是、即使电压低于 1.71V 至 VPORF(最大值)、器件也会继续运行而不会复位。是这样吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    正确。 数据表可确保器件在 1.71V 下继续运行。  

    此致、

    Nikki