This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:申请获取 SN74AVC4T774PWR 的最新数据表。

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1641002/sn74avc4t774-request-for-latest-datasheet-of-sn74avc4t774pwr

器件型号: SN74AVC4T774

请提供 SN74AVC4T774PWR 的最新数据表。

当前可用的数据表文档号为 SCES693I、该文档已过时。 需要最新版本。 我们正在为 Panasonic 创建交付规范。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobayashi-San、

    SN74AVC4T774 的最新数据表是 SCES693I。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的乔舒纳

    我想要的文档反映了 PCN_20260409005.1 的内容。


    我正在制定
    反映 PCN 的 SN74AVC4T774 交货规范
    20260409005.1 (适用于 Panasonic)。

    SCES693I 不反映 PCN 内容。


    您会发送更多新的数据表吗?

    此致、
    小林英俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 之版本 I 表明热性能信息已在数据表的修订版本 I 中更新。 缺少其他哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯  

    感谢您的支持。

    PCN 于 2026 年 4 月发布。 但 SCES693I D.S.于 2025 年 2 月发布。

    但是  PCN# 20260409005.1 第 4/11 页解释为“新的 D.S 是 SCES693I “

    我明白这一点。

    感谢您的长期支持。  请关闭此申请。

    此致、

    小林英俊