This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT16541:多个器件缺少 SPICE 文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: 74ACT16541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1645048/74act16541-missing-spice-files-for-multiple-parts

部件号: 74ACT16541

我不能使用“仿真和设计“表单来实现这一点。 我尝试输入部件号、但每次都出现“无结果“。 我的问题不仅仅是关于 74ACT16541。 客户提供了指向旧列表的链接、其中表明有可用的 SPICE 文件、但他们无法找到这些文件。 链接如下:

www.ti.com/.../ti_pspice_models_index.txt

Texas Instruments 是否不再提供这些文件? 他们问“什么是“平均模型“与“未加密“。 使用 Webench Power Designer 时、我得到了 15 种设计、它们都有“仿真“、但没有提供。 “

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaleb:

    您提供的链接不起作用。

    对于 74ACT 等旧版设备、我们不会有任何仿真文件(我不相信我们曾经有过)。  

    我不确定关于 Webench Power Designer 的问题。 我不熟悉该工具。 我也不熟悉“平均“模型与“未加密“模型之间的区别、这可能是 Webench 平台特有的问题。 我们在 Logic 中的大多数模型都是未加密的、尽管我们确实有一些用于 HSPICE 平台的加密模型。  

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此链接是否起作用?  

    请单击此处

    它只是一个文本文件、提供了一堆旧零件和“SPICE 文件的描述“。 这是一个 TI 链接、因此德州仪器 (TI) 似乎同时提供了这些工具。 我想知道他的软件是否使用旧的链接设置、现在已弃用了信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个链接是有效的、我能够搜索一些文献编号、并且后端似乎有这些器件的 SPICE 文件。 我不确定发生了什么,我们可能更新了我们的网站或一些东西,在某些时候这些文件停止链接在产品页面上。

    他特别希望 SPICE 文件用于哪些器件? 如果他只想要特定的文件,它会有帮助,如果我知道那些只是这样,我不必单独查找和下载每个文件。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在又问了一个问题。 希望他们会回应,但它已经等待了一段时间,因为我不知道使用哪个论坛“形式“。 我提前道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、告诉我器件是什么、我可以为您提供 SPICE 文件。