This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:VCC 关闭时的输出状态

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1645747/sn74lvc07a-output-status-when-vcc-is-off

器件型号: SN74LVC07A

尊敬的团队:

我想确认 SN74LVC07A 开漏缓冲器在断电情况下的输出行为。

具体来说、当 VCC 未通电(VCC = 0V 或关闭)时、输出的状态是什么?
输出将为:

  • 逻辑低电平
  • 高阻抗(悬空)
  • 还是用作有效的开漏输出状态?

请阐明此条件下的预期行为、以便适当地考虑系统级设计。

此致、
Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阻抗;请参阅 第 6.5 节中的 Ioff 规格。