This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:询问 LSF0108QPWRQ1 的 Vref 和上拉电压配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1644568/lsf0108-q1-inquiry-regarding-vref-and-pull-up-voltage-configuration-for-lsf0108qpwrq1

器件型号: LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0108

尊敬的团队:

我们将 LSF0108QPWRQ1 器件用于 MDIO、MDC 和 I2C 通信协议。 基准电压 VrefA 和 VrefB 分别配置为 1.2V 和 1.8V。 但是、由于原理图符号错误、IO 引脚会交换。 两个 IO 引脚当前都通过相应的电阻器上拉。

目前、IO_A 连接到 1.8V 上拉电阻、VrefA 为 1.2V、IO_B 连接到 1.2V 上拉电阻、VrefB 为 1.8V。

我们要求澄清是否允许通过 1.8V 上拉电阻将 VrefA 连接到 1.2V、或者 VrefA 是否应专门设置为 1.8V。 此外、如果 VrefA 调整为 1.8V、该配置是否可确保在 VrefA 等于 VrefB 的情况下正常运行? 值得注意的是、B 侧配置看起来能正常工作、VrefB 为 1.8V、IO 为 1.2V、如数据表原理图所示。

image.png

请尽早确认建议的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 完全对称。 您可以将 Vref_A 或 Vref_B 连接到更高的电压、但必须将 EN 引脚和 200kΩ 电阻器连接到该 Vref 引脚。

    I/O 引脚上的上拉电压与 Vref 电压无关;唯一的限制是上拉电压不得低于最低 Vref 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请验证以下原理图是否按原样正常运行、或者是否需要将 Vref_A 连接到 1.8V。

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Clemens Ladisch

    请查看我们的原理图、并在您方便时尽早提供反馈。

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    克莱门斯的评论仍然是正确的。 但是、您提供的示意图和段落存在冲突。 在原理图中、A 侧 IO 上拉至 1.2V、而 B 侧 IO 上拉至 1.8V。 这是什么? 请帮助确认、减少混淆并获得更准确的原理图反馈。

    在提供的原理图中、EN 和 VREFB 应短接在一起、然后通过 200k Ω 偏置电阻器上拉至更高电压的电源。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请查看以下连接详细信息:

    目前、设计如下所示

    1. Vref_A = 1.2V、已连接;不过、上拉电阻器的 IO_A 侧连接到 1.8V(请参阅红色标记)。

    2. Vref_B = 1.8V、已连接;不过、上拉的 IO_B 侧连接到 1.2V(请参阅黄色标记)。

    您能否确认此配置是否可接受、或者是否需要进行任何调整? 电路板已在制造中。

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    感谢您的澄清、这是可以接受的。  

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的更新。

    您能否请将这些特性整合到数据表中? 它们也可能对其他用户有利、因为它们当前未列出。 如果有任何应用手册或其他文档引用这些特性、请与我们分享。

    I/O 引脚上的上拉电压与 Vref 电压无关;唯一的限制是上拉电压不得低于最低 Vref 电压。

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的第 8.4 节、 有关自动双向 LSF 系列转换器的主要问题以及 使用 LSF 系列进行电压电平转换。 (这些应用报告的链接取自 LSF0108 产品页面、而不是 LSF0108-Q1 产品页面。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如果在 LSF0108-Q1 封装中未提及此参数、则会导致问题或这两种封装的相关链接。

    [报价 userid=“96787“ url=“~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1644568/lsf0108-q1-inquiry-regarding-vref-and-pull-up-voltage-configuration-for-lsf0108qpwrq1/6341475 ](这些应用报告从 LSF0108 产品页面链接、而不是从 LSF0108-Q1 产品页面链接。)[/报价]

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    感谢您的关注、我会将此反馈给我的团队。  

    此致、

    插孔