This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304 和 TXB0604 规格差异或改进

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0604, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1646148/txb0304-txb0304-and-txb0604-spec-difference-or-improvement

器件型号: TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0604TXU0304

尊敬的 TI 专家

 

我们使用 TXB0304 设计 SPI 电平转换器、但是 TI 网站提供的信息表明、建议将 TXB0604 直接放置。

我们是否可以知道 TXB0304 和 TXB0604 之间的规格差异/改进? 我们遇到的任何错误或错误、是否将解决方案更改为 TXB0604、然后修复?

 

此致、

Vincent  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0604 支持更高的数据速率、但支持更小的电源电压范围。

    对于 SPI、推荐的转换器是 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    我们设计 TXB0304 并替换 TXB0604 是可行的、但不可行、无法连接到 TXU0304。

    因此、我们需要检查  TXB0304 和 TXB0604 之间的规格差异/改进。

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    请注意、提到的 TXB0304、TXB0604 和 TXU0304 都是 P2P、因此可以将它们丢弃在一起替换。 您能否提供有关在您的设置中如何不可行的更多详细信息? 4 个信号通道的具体方向是否与 TXU0304 方向不相似?  

    与 Clemens 的响应类似、TXB0604 支持比 TXB0304 更长的距离驱动和更高的数据速率、因此建议迁移到 TXB060x。  

    此致、

    插孔