This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001:关于 TPLD2001 中 ACMP 的 PUP

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1646297/tpld2001-regarding-the-pup-of-the-acmp-in-the-tpld2001

器件型号: TPLD2001

您好的团队、

在 TPLD2001 中使用 ACMP 时、我相信可以通过向 PUP 引脚施加信号来开启 ACMP。 PUP 输入是否有任何高/低阈值水平?
该器件将在 Vcc = 5V 的情况下运行。
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    这将由数据表中为任何其他输入列出的输入电压阈值确定。  

    通常、该值应为 0.7*Vcc。