This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4515:解码或多路信号分离器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8220, CD74HC154, CD74HC4514, SN74HC259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1646484/cd74hc4515-decode-or-demultiplexer

器件型号: CD74HC4515
Thread 中讨论的其他器件: CD74HC4514 、DRV8220、 SN74HC259、CD74HC154

你(们)好

我查看了 CD74HC4514 和 4515 的输入纹波。

这样做是可行的、但这个 IC 1000 片需要 1.8 美元。

74HC154 是一款更便宜的器件、可用作 1 至 16 个双工器。

74HC154 的数据表指出:“通过将其中一个使能输入作为多路复用数据输入、该器件可用作 1:16 多路信号分离器。 当另一个使能输入为低电平时、寻址输出将遵循所应用数据的状态。

我的应用是向 16 个双稳继电器的导通或关断线圈发送开关命令。

Usinet 74HC154 似乎是该应用的良好解决方案。

我可以通过 Ao、A1、A2、A3 的地址输入以及其中一个使能输入引脚(例如 E0)的命令输入高电平或低电平来设置地址。  要将命令发送到 16 个继电器线圈之一、我可以将数据输入设置为高电平(继电器上的 SW)或低电平(继电器上的 SW)。

 

但是、我无法理解 74HC154 数据表中的真值表。

如果 E0 或 E1 中的任何一个设置为高电平、则所有 16 条输出线路上的输出为高电平。

我需要使 16 个输出相互排斥。

请帮助我将 74HC154 用于此应用。

 

谢谢

GGRUK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于使用 74HC154 的进一步资料:

    我想使用 74HC154 作为 1 至 16 个多路信号分离器、以驱动 16 个双稳继电器的单线圈。

    我应使用采用 DRL 封装的 TI H 驱动器 DRV8220。 一个数据输入 H 或 L 到 74HC154。

     74HC154 的互斥输出将馈送到每个继电器的 DRV8220 的 IN1。

    所有继电器的 IN2 都将连接到公共信号总线。 这将通过 H 或 L 驱动来打开或关闭每个继电器。

    当开关操作以大约 150 毫秒的脉冲完成时、公共 IN2 线将被驱动为 H 或 L 至滑行/中断。

    希望该应用程序的这些信息将帮助您指导我如何使用 74HC154。

    我还订购了 TI 的评估板、以使用多路信号分离器的 PDIP IC 进行测试。

    谢谢

    GGRUK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定 15 个未激活继电器的输出状态。

    对于 4514、所有未激活的输出都为低电平。 在 4515 和 154 中、所有无效输出都为高电平。 如果希望非活动输出保持其先前的状态、则必须使用 SN74HC259 等可寻址锁存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    我希望 15 个继电器保持与继电器 1 打开或关闭时相同、然后竞争传输到继电器 1 线圈的脉冲、并通过向 IN1 和 IN2 馈送相同的脉冲 (H 或 L) 来禁用其线圈的脉冲。  

    我认为 74HC154 用作 1 至 16 多路信号分离器时可以实现这一点。

    通过将地址设置为 A0、A1、A2、A3 选择继电器时 、通过连接到 GND 将数据放置在 E0 上、将 E1 设置为低电平、数据仅转到继电器 1。

    74HC154 数据表中的图 9 显示:16 选 1 多路信号分离器;所选输出上的逻辑电平遵循所选数据输入上的登录电平。

    该图还显示了 E0 的数据输入、E1 连接到 GND。

    我的问题是 74HC154 的数据表中没有给出用作 16 选 1 多路信号分离器的此类操作的真值表。

    希望您能提供帮助。

    Thansk

    GGRUK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HC154 数据表第 2 页中的真值表显示了所有可能的输入和输出组合。 没有图 9.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    我从 CD74HC154 开始使用、因为它具有锁存器。 但我对 74HC154 更感兴趣、可将其用作–16 多路信号分离器。

    这有图 9。 但似乎 TI 已将 74HC154 替换为 CD74HC154。

    因此、我不能附上 74HC154 的数据表。

    CD74HC154 的数据表说明了如何使用它一个 16 选 1 多路信号分离器:“多路信号分离功能是通过使用四条输入线路 A0 到 A3、选择输出线路 Y0 到 Y15、并使用一个使能端作为数据输入、同时保持另一个使能端为低电平来执行的。“

    没有给出用作多路信号分离器的真值表。

    希望您能为此应用帮助我。

    谢谢、此致

    GGRUK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    “多路信号分离功能的执行方法是、使用四条输入线路 A0 到 A3 选择输出线路 Y0 到 Y15、并使用一个使能端作为数据输入、同时保持另一个使能端为低电平。“

    正如 Clemens 解释的那样、它似乎有点奇怪、因为输出处于高电平的非活动状态。  

    例如、您希望将低电平输入发送到/Y3、而将连接到/E1 的输入、则设置 0011 (A3、A2、A1、A0)。 然后、当/E1 和 /E2 为低电平时、/Y3 的输出将为低电平。  

    如果您希望将高电平输入发送到/Y3、则 会将/E1 设置为高电平、但由于“默认“状态是将输出设置为高电平、因此其他输入实际上无关紧要。 /Y3 将始终输出高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TL_Mastermid:

    我认为唯一的方法是测试。  我订购了 16-24 引脚器件的评估板、将对其进行测试并告诉您有关该主题的信息。

    谢谢。

    GGRUK