This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:寻找与 SN74AVC2T244DQMR 相似的产品、但寻找 4 位器件

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1647327/sn74avc2t244-looking-for-similar-item-as-sn74avc2t244dqmr-but-for-4-bits

器件型号: SN74AVC2T244
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245

您好:

我们现在使用的是 2 位项 SN74AVC2T244DQMR。

针对相同功能项(但对于 4 位)提出最推荐的选项。

请告知是否建议将所有这些选项用于新设计。

谢谢您、

IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    感谢您的联系。 我将研究这一点、并在明天作出回应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    在 AVC 系列下、没有单向的 4 位转换器。 SN74AVC4T245 具有与 SN74AVC2T244 相同的功能、但包含一个额外的 DIR 引脚。

    如果您只需要单向的电平转换器、请介绍 TXU 产品系列。  TXU 器件可支持 1.1V 至 5V 的电压。 但是、如果您的应用具有高数据速率、而电压较低(约 1.1V 至 3.3V)、TXU 可能不是一个不错的选择。 请参阅下面的最大数据速率表。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Josh