This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:在有电流限制的情况下 VI 上超出绝对最大额定值的允许负电压

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1647840/sn74lv165a-allowable-negative-voltage-on-vi-beyond-absolute-maximum-rating-with-current-limitation

器件型号: SN74LV165A

您好的团队、
 
安全
我想了解某些限流条件下 VI 上允许的负电压范围超出绝对最大额定值。
背景/设置
  • 数据表指出、VI 的绝对最大额定值为–0.5V 至 7V
  • 还有一个额外的注意事项表明、如果指定的输入/输出电流在限制范围内、输入/输出引脚上的负电压可能会被容忍到超过此限值。
问题
  • 数据表未明确规定当电流被限制在建议值范围内时可以承受的负电压大小。
问题
  1. 如果输入/输出电流保持在指定限值内、VI 上的负电压可以耐受多大程度(电压电平)?
  2. 在此类条件下、是否有任何保证或建议的负电压范围?
  3. 是否可以通过应用时序限制(例如,限制负电压的持续时间)来延长或放宽此容差?
  4. 如果有任何关于安全处理负电压情况的应用手册或指南、您能分享吗?
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    1.只要输入电流保持在规定的限值范围内,就没有设定的限值。 请注意、这仅为绝对最大值、这意味着器件不会损坏。 您仍在非建议运行条件下运行、因此 TI 不能保证器件在数据表中所述的性能。

    2.绝对最大限值仅仅是设备可能损坏的限值。 在这些条件下没有建议的负电压范围、TI 不保证器件如数据表中所述的性能、只是器件不会损坏。

    3、不能,不能放松或延长。 在任何情况下、当超出建议运行条件运行时、TI 不能保证数据表中所述的性能。

    4.没有,我们没有这方面的指导方针。 即使这不违反绝对最大值表、也会违反推荐的运行表、并且 TI 通常不会收集该表之外的数据。