This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC32A:关于 SN74LVC 系列逻辑 IC 的过冲容差。

Guru**** 2939320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1647947/sn74lvc32a-regarding-the-overshoot-tolerance-of-the-sn74lvc-series-logic-ics

器件型号: SN74LVC32A

我对 SN74LVC 系列 IC 的输入电压有疑问。 数据表指定了–0.5 至+6.5V 的绝对额定值、但是否存在任何过冲容差、此时电压可能会降至–0.5V 以下且持续时间约为 1ns 至 5ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takaya、

    没关系。 任何非常小的附带过冲都可能被内部电容滤除。 如果需要、可以在输入引脚之前添加一个电阻器、以将电流限制在输入钳位电流限值以下。