This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC273:结至环境热阻

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC273, SN54AHC273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1648261/sn54hc273-junction-to-ambient-thermal-resistance

部件号: SN54HC273
主题: SN54AHC273 中讨论的其他器件

您好、

 SN54HC273 LCCC 和 CDIP 封装的结至环境热阻是多少?  

谢谢、

Bart  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart:

    我们通常不考虑这些封装的热阻值。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ian。

    但是、您能否确认旧器件 SN54AHC273 (CDIP、LCCC) 和新器件 SN54HC273 (CDIP、LCCC) 之间的此参数没有改变?

    谢谢、

    Bart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart:

    不、我不能。 由于我们不能在数据表中保证这一点、因此无法在这里保证。