This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G240:JunctionTemperature 详细信息在>70 度环境温度下

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1647546/sn74aup2g240-junctiontemperature-details-at-70deg-ambient-temperature

器件型号: SN74AUP2G240

您好的团队、

请确认 PN 的结温:SN74AUP2G240DQER(当环境温度大于 70 摄氏度时)  

如果可能、请提供结温与环境温度间的关系图(范围为 50°C 至 100°C)。

此致、

Rama Krishna。