This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC08:申请:NRND 和有源替代 MPN 的原因

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1646756/cd74hc08-request-reason-for-nrnd-and-active-replacement-mpn

器件型号: CD74HC08

您好团队:

根据网站状态、MPN 的状态
CD74HC08E
SN74HCT02N
SN74HC148N
CD74ACT04E
SN74HC4060DBR
SN74ACT240DBR
为 NRND。 您能否分享 NRND 和有源 MPN 替换件(如果可用)的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapendra:

    这些包装已不再生产。 无论我们剩下什么库存、都是我们拥有的。

    让我与我们的团队合作、看看我们是否可以找到替换产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享所请求的活动更换 MPN 的最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapendra:  

    这里的主要问题是不再制造封装(PDIP 封装)。 我为以下器件提供了 300mm 封装的最佳替代产品。  

    CD74HC08E -> SN74HC08N
    SN74HCT02N -> SN74HCT02DR
    SN74HC148N ->不可替换 300m、但仍有其他封装正在供货
    CD74ACT04E -> CD74ACT04M96
    SN74HC4060DBR ->不可替换 300m、但其他封装仍在供货
    SN74ACT240DBR -> SN74ACT240PWR