This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:关于 TPS50601A-SP 的引脚配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS50601A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1647939/tps50601a-sp-regarding-the-pin-configuration-of-tps50601a-sp

器件型号: TPS50601A-SP

我对 TPS50601A-SP 的引脚配置有疑问。

数据表第 3 页的“引脚配置和功能“部分显示了“底视图“、但这似乎与“封装外形“第 34 页的“引脚配置“不匹配。

第 3 页的“Pin Configuration“是否应该是“顶视图“?

请提供您的答案。

 谢谢你。

 

tps50601a-sp.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Urano-San、

    查看数据表中的引脚配置图后、我相信您是正确的、应该将其标记为顶视图而不是底视图。

    我已经记下了这一差异、将其包含在器件数据表的下一个修订版中。

    谢谢、
    Andy