This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17DBVR 未完成电镀问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1649361/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17dbvr-incomplete-plating-issue

器件型号: SN74LVC2G17

尊敬的:

SN74LVC2G17DBVR 在该器件中、我们发现由于镀层不完整、肩部外露了 Cooper。
请检查 PIC。  我是否知道此问题符合 TI 的 QC 标准? 此问题在使用中有任何质量风险?  

 

d03ac9ba378ea9ff315752be982d2435.png

a37e458da88a3184d136397f6e780ffb.pnga6df43838e9b9c2c788f34a384d4c544.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:

    这看起来很正常、这可能是粗糙的引线框、而不是带有外露铜的引线框。 此器件没有问题。 请参阅此处更详细的说明、尤其是幻灯片 7: 粗糙的引线框

    此致、

    Malcolm