This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:从 1.8V 到 3.3V 的逻辑电平开关在 VREF_A 1.8V 到 VREF_B 3.3V 之间不起作用

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1648220/lsf0108-logic-level-from-1-8v-to-3-3v-switching-is-not-working-from-vref_a-1-8v-to-vref_b-3-3v

部件号: LSF0108

尊敬的团队:

我们目前正在启动初始电源并测试我们设计中使用的 LSF0108RKSR 双向缓冲器、以将逻辑电平从 1.8V 转换为 3.3V。 在测试期间、我们面临的问题是逻辑未按预期从 1.8V 切换到 3.3V。

我们随附了原理图以供您参考。 您能回顾一下这些指南并分享您的宝贵建议、帮助我们解决逻辑切换问题吗?

感谢您的支持。

image.png

此致

Siddaiah Hiremath