This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:为什么在 3V 时 IOL 和 IOH 有两个电流值?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1649556/sn74lvc1g125-why-is-there-two-current-values-for-iol-and-ioh-at-3v

器件型号: SN74LVC1G125

只想了解这个数据表行项目:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们对应于  电气特性中的两个 VOL / VOH 条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对的。 但是、为什么我们在某个 VOH 下针对单个 VCC 电压提供两个不同的测试电流、这并没有真正的理由。 也许有些竞争对手在我们面前有它,它没有花费我们任何钱来复制它们,所以我们做到了。 但我不知道这是重要或有用的基本解释。