This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:有关工作温度范围的说明

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1650079/sn74avc4t245-clarification-about-the-operation-temperature-range

器件型号: SN74AVC4T245

您好:

我们计划在设计中使用此项:SN74AVC4T245。

我们将使用的封装为:VQFN (RGY)| 16

我们在数据表和网站上都看到、同一型号的温度等级不同。

SN74AVC4T245RGYR  >>–40/85c

Vs。

SN74AVC4T245RGYRG4  >>–40/125C

我们实际上需要–40°C、因此商品比较紧凑、但在数据表中、我们看到的是 85°C 和 125°C 的上限。 查看照片(取自数据表修订版 H.

据我们了解、以下 2 个器件型号是相同的、G4 后缀表示符合 RoHS 标准、而如今、没有 G4 后缀的器件型号也表示符合 RoHS 标准。 因此,我们试图低估为什么不是温度。 两者的输入电压范围相同。  

谢谢你
IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    “打包信息“部分中提供的信息将自动从内部数据库中提取。 过去、我们遇到了一些与此相关的问题。  

    我依赖于“建议运行条件“一节中列出的工作温度。

    此致、

    Josh