This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102V-Q1:为什么传播延迟不是电气分配数据/表征报告的一部分?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1649961/txs0102v-q1-why-the-propagation-delay-is-not-part-of-the-electrical-distribution-data-characterization-report

器件型号: TXS0102V-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0102

尊敬的 TI 团队:

Visteon 元件工程团队正在审查 TXS0102VQDCURQ1 的可靠性报告、他们有以下问题:

  • 您能否确认作为鉴定器件的 TXS0102QDCURQ1 是否具有与 TXS0102VQDCURQ1 相同的芯片和结构
  • 由于 TXS0102VQDCURQ1有一组不同的传播延迟规格、您能详细说明一下这种差异吗?
  • TXS0102VQDCURQ1 和 TXS0102QDCURQ1 之间还有哪些其他区别?
  • 鉴于这些差异、合并资格的合理性如何?
  • 为什么电气分配数据/表征报告中不包含传播延迟?

您能否请支持人员回答这些问题?