This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:瞬时压降容差

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1650039/sn74lvc1g125-instantaneous-v-drop-tolerance

器件型号: SN74LVC1G125

根据数据表的第 7.1 节绝对最大额定值、Vo 为最小值–0.5V。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值。

该 IC 能否承受大约–1V 的瞬时压降(例如大约 1 秒、每小时发生大约 10 次)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当电流限制为安全值(即小于 50mA)时才使用。