This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:引脚氧化

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1648884/sn74hc14-pin-oxidation

器件型号: SN74HC14

尊敬的 Sirs:

引脚的明显氧化会导致 SN74HC14DR 的组装有一定困难、因为这些引脚颜色非常暗、并被我们的取放设备拒绝。

我们直接从您的电子商务中取出了卷带、批号 为 5488042ML5(生产日期代码 2529+5)。

原因可能是什么? 如有必要、我们可以向您发送一些照片。

此致

 

Sandro Iotti

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    请发送一些图片、说明您所指的是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    请参阅附件中的图片。

    谢谢  

    此致

    Sandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    您是否可以在所指的引脚上显示氧化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    很抱歉、昨天卷带标签的图片覆盖了 IC 的图片

    此致

    Sandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    查看这些图片后、我可以确定这是正常的、使引脚看起来像这样。 这不是氧化的、而是我们粗糙的引线框导致的。  

    如需更多信息、请参阅此常见问题解答:  【常见问题解答】为什么引线框看起来氧化或腐蚀严重?