This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT132:继电器线圈驱动电路

Guru**** 3006710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1652591/sn74act132-relay-coil-drive-circuit

器件型号: SN74ACT132

我正在考虑使用 Omron G6KU-2G-Y DC5 在 H 桥配置中驱动 SN74ACT132BQAR。 此电路配置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图。 您可能需要反激式二极管(双向 TVS)或缓冲器网络、并且必须确保不超过 50mA 的电流限制。