This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH244A:想检查是否推荐将此器件用于新设计

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH244A, SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1650070/sn54lvth244a-would-like-to-check-if-this-part-is-recommended-for-new-design

器件型号: SN54LVTH244A
Thread 中讨论的其他器件: SN74LVTH125

您好、  

想检查是否将此器件推荐用于新设计。  

想检查以下器件是否仍处于活动状态。 如果没有、有任何建议吗?

在本例中、我只需要一个四路缓冲器。 Voltage=3.3V 和 IOL=min 48mA。 温度范围:–55 度至 125 度

www.ti.com/.../sn74lvth125.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN54LVTH244A 是最佳选择(因为它是具有该驱动强度和温度范围的唯一选择)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的温度范围可以在–40 度到 85 度之间、是否还有更多的选择?

     未使用通道的建议连接是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVTH125 更便宜。

    未使用的输出应保持断开状态。 对于总线保持器件 (LVTH)、未使用的输入也可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的建议。 如果我将未使用的输入端直接接地、这个可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。