This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54BCT245:如果输入引脚电压绝对额定值超过负限值、则可能进入故障模式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54BCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1650399/sn54bct245-probable-failure-mode-if-input-pin-voltage-absolute-rating-is-exceeded-below-the-negative-limit

器件型号: SN54BCT245

您好:

这属于 FA 类别、但 SN54BCT245 未列出。

这些器件出现故障。  DIR 设置为 A->B、G 始终启用、VCC = 5V、受影响的输入为 A1、由测试设备控制。  故障是 A1 到 GND 的电阻小于 40 欧姆。

此故障是否是由于超过输入引脚的绝对最大额定值(低于–0.5V)引起的?  我们推测这是由器件接地与测试设备接地之间的接地差造成的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、这是一种可能性、但如果不进行更多测试、就很难得出准确的答案。 绝对最大值是器件发生故障之前的非常限值、因此超过此值会导致很高的故障可能性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的!  超过绝对最大值会损坏器件?  我非正式地扣除了 10000 分。   也许一个更好的答案是钳位二极管薯条变成一根导线。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、您是正确的、–0.5 个限值是由于输入结构中的钳位二极管导致的。

    根据有限的信息、我会假设发生了某种过压/电流或 ESD 事件、但这是无法给出结论的。