This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14B-BMPWREP:EP 的四路数据

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1645152/sn74lv14b-ep-qual-data-for-the-sn74lv14bmpwrep

器件型号: SN74LV14B-SN74LV14B EP

SN74LV14AMPWREP已停产、建议替代 SN74LV14BMPWREP。   

您是否有测试数据显示了 B 与 A 的比较情况?

您是否有 B 的资质认证数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我找不到 B 器件的任何鉴定报告、并且我也没有任何比较数据来说明 B 与 A 的性能  

    我们也收到了通过电子邮件提出的问题、我已将问题转发给几个团队成员、他们可能知道谁负责生成这些资格认证报告、可以帮助验证我们是否有可用的数据。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我最终得到了一些数据、但它受 NDA 保护。 您是否有可能与我们签订了 NDA?

    此致、

    Malcolm