Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102, LSF0002
部件号: PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0102、 LSF0002
尊敬的 TI 团队:
我无法理解导通 FET 在 VREF1 和 VREF2 之间的重要性。 还会影响 I2C 线路。


在图 8-10 中、很明显 SCL 和 SDA 开关由 EN 信号控制、但图 8-1 中的导通 FET 的角色与之相关。
您能解释一下同样的情况吗? 因为我不清楚 PCA9306 数据表中提供的内容
在 VCC2 和 (VREF2-EN) 之间插入 200K 上拉电阻与我的 I2C 通道启用之间还有什么关系?