Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH8T245
器件型号: SN74AVCH8T245
您好的团队、
我们使用 SN74AVCH8T245、VCCA = 1.8V 且 VCCB = 3.3V。当 VCCA 供电为 1.8V 时、3.3‑V 逻辑信号被驱动至 A‑Ω 端口引脚 (VINA = 3.3V)
对于当前器件、我们观察到在这种情况下 VCCA (1.8‑V RAIL) 似乎被提升/后退‑供电。
在最近的 PCN 之前、器件未观察到这种行为;该问题仅在 PCN 之后出现。
- 当 VCCA 供电为 1.8V 时、是否应该将 VINA 驱动至 3.3V 可以向 VCCA 提供电流并将 SN74AVCH8T245 上的 VCCA 电源轨提升?
- 在这种‑下、是否有任何关于将 μ A 电源或向 VCCA 注入电流的规格或特性数据(VCCA = 1.8V、VINA = 3.3V,器件已通电)?
- PCN 之前与之后观察到的差异是否存在任何与 PCN 相关的已知变化(工艺,内部结构,钳位行为等)?
此致、
Ryu。