This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001:仿真:用户寄存器是否可见?

Guru**** 2925380 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1651568/tpld2001-simulation-are-user-registers-visible

器件型号: TPLD2001

我使用  TPLD-ICS [Rev 1.7.4+1396]来仿真 TPLD2001。

用户寄存器是否显示在某个位置? 我没有成功找到它们、用户指南中也没有提到它们。

[很高兴看到所有 Config 寄存器、但我目前对用户寄存器感兴趣。]

【编辑:将产品名称更改为不大声喊叫的名称。】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    用户寄存器应位于数据表的第 97 页:

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如何在仿真器中看到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法对其进行仿真。 仿真器是基于 SPICE 的仿真器、因此我们无法对任何 I2C 或 SPI 功能进行仿真。

    如果您只是一般在工具 (ICS) 中查看它们、并没有一个特定的页面可让您查看所有寄存器。 当您创建 DFF 或计数器等宏单元时、只需查看页面底部的“分配的器件宏单元“是什么、这将指示合适的用户寄存器应该是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我原以为能够进行例如 10usec 的仿真、然后(当我看不到预期的波形时)查看寄存器 50h 等、看看状态机是否处于 我预期的状态。

    这听起来好像是不能做到的——足够公平。

    谢谢!