This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT14:需要详细的卷带宽度和间距信息

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1649131/cd74hct14-need-tape-width-and-pitch-details

器件型号: CD74HCT14

您好、

我们需要以下 MPN 的包装信息:卷带宽度、卷带间距和引脚 1 方向 (Q1、Q2、Q3、Q4)

SN74LVC2T45DCTR
CD74HCT14M96

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    我已向某人发送电子邮件以帮助我查找此信息。 我们需要联系卷带制造商获取这些数据。 我给我发送电子邮件的人再呆两天、我会在获得信息后更新您。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的您好:

    一个温柔的提醒!!

    我们仍在等待您对以下申请的回复:

    这些部分是重中之重、

    您能否帮助我们尽快提供、

    期待获得最快的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    以下是详细信息:

    此致、

    Malcolm