This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InterConnect Studio:仿真错误:未找到 hystXX 模型

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1653230/interconnect-studio-simulation-error-hystxx-models-not-found

部件号: InterConnect Studio
主题中讨论的其他器件: TPLD2001

大家好:

我尝试使用 Interconnect Studio 仿真工具验证基于 TPLD2001 的设计。 我在使用模拟比较器 (acmp) 时遇到以下误差。 是否有任何解决方法、我是执行配置错误还是可能是错误?

此致

特里斯坦

 

日志:

仿真失败:SpiceDataFile:文件未初始化、仿真结果不正确
警告、无法从行中找到模型“hyst18“
  ahys18_acmp0 hyst_acmp0_in a_hyst18_acmp0 hyst18
警告、无法从行中找到模型“hyst25“
  ahys25_acmp0 hyst_acmp0_in a_hyst25_acmp0 hyst25
警告、无法从行中找到模型“hyst33“
  ahys33_acmp0 hyst_acmp0_in a_hyst33_acmp0 hyst33
警告、无法从行中找到模型“hyst50“
  ahys50_acmp0 hyst_acmp0_in a_hyst50_acmp0 hyst50
第 0 行或其替代错误:
 A.x_dynamic0.ahys18_acmp0 x_dynamic0.hyst_acmp0_in x_dynamic0.a_hyst18_acmp0 hyst18
 MIF-错误 — 无法找到模型 hyst18 的定义
  仿真因错误而中断!

注意:没有“.plot“、“.print“或“.傅 里叶“行;不运行模拟

注意:未选择兼容模式!


电路:*//瞬态仿真//*


注意:未选择兼容模式!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:

    我们目前确实存在仿真 ACMP 的已知问题。  

    请共享您的 syscfg 文件。