This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:顶部标记不一致

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1653561/sn74lvc1g06-discrepancy-in-top-marking

器件型号: SN74LVC1G06

在 AOI 期间,我们观察到接收器件的顶部标记存在差异。

MPN。 - SN74LV1G06DCKR

MFR: Texas Instruments

发票编号:5921021033

发票日期 :2024年12月12日

接收到的部件有顶部标记“VR“。 但是、在查看数据表时、此器件型号列出的顶部标记代码如下:

CT5、CTF、CTJ、CTK、CTR、 CTT、CTH、CTSba4d5ff0-e510-4ae9-8b1e-a492637fb2b7.png

由于数据表中不包含观察到的标记、请检查并确认 收到的元件是否为经批准的型号、并确认其适用于量产用途。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 TI 的 SN74LVC1G06DCKR、而是 Nexperia 的 74LVC1G06GW。