Other Parts Discussed in Thread: LSF0204
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1652519/lsf0204-use-lsf0204-for-i2c-gpio
部件号: LSF0204
尊敬的团队:
我们希望使用 LSF0204 用于:
-> 从 3.3V(主器件)到 1.8V(从器件)的 I2C (400kHz) 转换
-> GPIO 从 3.3V 转换到 1.8V
1) 我们只使用 3 个通道,我们可以将第四个通道的 A 和 B 号展位连接到 GND 吗?
2) 我们将 Vref_B 连接到 3.3V、将 Vref_A 连接到 1.8V 、并在 Vref_A 上具有 100nF、在 Vref_B 上具有 100nF 还可以吗?
3) 我们将 EN 连接到 Vref_A -> 1.8V、因为 1.8V 是使用 LDO 从 3.3V 生成的、是否正常?
4) 如何调整 I2C 400kHz 的上拉电阻的大小->
SDA (A 站点上的 SCL)

对于 B 站点 (3.3V) Rpullup 1k Ω?
对于 A 站点 (1.8V) Rpullup 464 Ω?
或者我们也可以使用更大的电阻器吗?
5) 关于电阻器的 GPIO 我们也需要上拉,如何调整它们的大小?
GPIO 输入如下

此致、
D.