This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:SN74LVC08AQPWRQ1 的时基故障值

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1653128/sn74lvc08a-fit-value-for-sn74lvc08aqpwrq1

器件型号: SN74LVC08A

是基于现场可靠性测试/HTOL 数据报告的时基故障值 0.1、还是 TI 提供了 SN74LVC08AQPWRQ1 的 SN29500-2 和/或 IEC TR 62380 时基故障预测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    网站上的这种拟合基于您提到的可靠性数据。

    SN29500:

    Lambda 拟合 — 表 3  
    Theta VJ - 45°C

    IECTR 62380:

    总计 — 13
    裸片 — 4
    套件 — 9