Other Parts Discussed in Thread: DRV8363
器件型号: MSPM0G3519-Q1
主题: DRV8363 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我 在定制 PCB 中将 DRV8363 与 12V 架构搭配使用、适用于 BLDC/BDC 应用。 我们注意到 DRV8363 完全不工作。
以下是调试期间的观察结果:
- VDRAIN 输出= 11.42V
- GVDD 输出= 11.4V
- DVDD 最初上升至 9.3V 左右、然后逐渐降至 0V。
- 我在 PicoScope 上捕获了 DVDD 的波形。

我还捕获了 GVDD 的 Picoscope 示波器上的波形。

您能否提出为什么即使 GVDD 保持稳定在 11.42V、DVDD 也会崩溃至 0V?
请您提出以下建议:
- 什么情况会导致 DRV8363 中的 DVDD 崩溃?
- 该行为表示保护模式还是内部稳压器关断?
谢谢你
Puneeth