This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08-Q1:IMC 厚度规格

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1653982/sn74hc08-q1-imc-thickness-spec

器件型号: SN74HC08-Q1

 TI 组件 IMC thickness.pdf 

当使用部件 (38016873-70--SN74HC08QPWRQ1---SMT) 时,我们会在 Texas Instruments 工艺后做一个横截面。 TI 器件焊接在 U462 上。 我们测量  引脚 1/引脚 2 的 IMC 厚度(销与焊料之间)为 7.86um/6.59um。 我们注意到 TI 引脚(铅)镀层为 Au。  

但对于铜 — 锡金属间键合,IMC 厚度规格为≥1um 和≤6um。

TI 能否联系 汽车器件的 IMC 厚度规格? 它是否符合规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    TI 没有指定 IMC 厚度。 它通常由您的焊接工艺决定、您会比我更了解它。