This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC74:SN74AHC74

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1654878/sn74ahc74-sn74ahc74

器件型号: SN74AHC74

我正在使用 Google 翻译。

如果询问与其他公司设备的比较是粗鲁的、我很抱歉、但请告诉我。

我从 Toshiba 74VHC74FT 切换到 TI SN74AHC74、当我在不更改连接到输出端的阻尼电阻器的情况下进行评估时、下冲略大。

您能否告诉我、这是因为 SN74AHC74 中的变化造成的、还是因为 SN74AHC74 的内部阻抗发生了变化?

 (根据数据表,规格几乎相同,因此我无法确定。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHC 的典型驱动强度确实略高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 数据表中的哪个部分提到它的价格略高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 当我考虑使用器件时、我想详细了解这一点。 数据表的哪一部分表明该器件价格稍贵?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表仅指定了保证的最小值/最大值(Toshiba 和 TI 的值相同);典型值未记录在案、可能会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行更改时、是否会收到来自 4M 变更管理的通知?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masanori-san:

    如果最小值/最大值发生变化、则会出现通知。 但是、 数据表中未提供典型值。 只要“典型值“保持在最小/最大值范围内、该器件就符合我们的规格。