This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:VCC = 5V 时的 VIH、VIL 值

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1654930/sn74lvc2g17-q1-vih-vil-value-for-vcc-5v

器件型号: SN74LVC2G17-Q1

您好、请提供

1) VCC-5V 的 VIH 和 VIL 的典型值、最小值和最大值  

2) TPLH 和 tphl 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    1.这是施密特触发器件、因此它具有 Vih+和 VT 阈值、而不是 VT 和 VIL。当从高电平变为低电平以及从低电平变为高电平时、开关阈值会有所不同。

    2. TPH 可被视为 TPLH 和 tphl 的最大值。

    有关这两个值的更多信息、请参阅 了解和解释标准逻辑数据表

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、  

    感谢您的支持

    您能否在 5V 时提供低于该值

    1) tpd 的典型值

    2) TPLH 典型值、最小值和最大值

    3 ) tphl 典型值,最小值和最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    您可以要求 TPLH 和 tphl 与 tpd 相同。

    典型值可以视为两个值的中间值。

    此致、

    Nikki