Other Parts Discussed in Thread: SN74LV595A, SN74AHC595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74LVC541A-SN74LVC541A EP
《主题》中讨论的其他器件: SN74LV595A、 SN74AHC595
尊敬的 TI 支持部门:
我们希望为该寄存器使用 80MHz 时钟、Vcc 为 3.3V。 通过查看您的器件的适用性、我们无法通过您的数据表确定它是否可以处理该问题。 我们在这里看到了这个部分、我们不知道该表中关于最大频率最小值的内容。 如果您可以澄清这是否是该器件适用的用例、请告知我们。