This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14-Q1:额定温度

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1655900/sn74lvc2g14-q1-temperature-rating

器件型号: SN74LVC2G14-Q1

您好:

关于 SN74LVC2G14-Q1(特别是 PN SN74LVC2G14IDCKRQ1)数据表、数据表的修订版 E(2025 年 1 月)将自然通风条件下的工作温度从 85°C 更新为 125°C。 此更新的自然通风工作温度额定值是否适用于 2025 年 1 月之前制造的器件? 器件设计是否始终能够在 125°C 下运行、或者是否进行了一些更改以实现在更高温度下运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这应该适用于较旧的器件。 我们没有发布我可以找到的 PCN、这应该意味着流程没有变化。 也许我们只是在不改变工艺的情况下将温度测试扩展到了 125°C。

    此致、

    Malcolm